This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:TSW14J56如何计算差分对速度?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701541/tsw14j56evm-tsw14j56-how-differential-pair-speed-is-calculated

器件型号:TSW14J56EVM

它在 SLWU086C 文档中编写(我正在粘贴此处)

EVM 和 TSW14J56EVM 之间的通用连接器是 Samtec 高速、高密度 FMC 连接器(SEAF-40-05.0-S-10-2-A-K)、适用于速率高达21Gbps 的高速差分对。

我检查  了 SEAF-40-05.0-S-10-2-A-K 的数据表、并表示它支持 56Gbps 的数据速率。  

您能不能告诉我们如何计算21Gbps 的值?

TSW14J56EVM 有10条通道连接到收发器。 因此、假设 ADC12DJ3200的每个通道连接了5个通道。 然后、如果 ADC 以3.2GSPS 的采样率进行采样、则数据速率为3、2Gbps x 12位= 38.4Gbps。  

因此、通道速率为38.4g/5 = 7.68Gbps。

它被写入 TIDUD80A、

ADC12DJ3200的时钟频率可高达3.2GHz、但 TSW14J56采集卡的数据速率限制为12GSPS、这会限制 ADC 的时钟频率。 因此、ADC 时钟频率设置为2.7GHz。

现在、这个12Gbps 的数据来自哪里?

如果 ADC 以2.7GSPS 的速率采样、则数据速率为2.7g x 12位= 32.4Gbps。 通道速率为6.48Gbps

所有这些数字都令人困惑。 请有人弄清楚 TSW14J56EVM 支持的数据速率以及 ADC 的每个通道连接了多少条通道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Adeel

    让我单独讨论这两个主题。

    1) 1) TSW14J56EVM 和 SEAF 连接器功能

    TSW14J56EVM FMC 连接器是 SEAF 型 Samtec 连接器。 这些连接器被销售为提供28Gbps 以上的解决方案。 ADC EVM 上的接合接头具有类似的性能。

    https://www.samtec.com/connectors/high-speed-board-to-board/high-density-arrays/searay

    TSW14J56EVM 上的 FPGA 额定支持高达12.5Gbps 的串行速率、但在使用 ADC12DJ3200EVM 进行测试时、我们发现信号完整性问题会将每个串行数据对的组合速率限制为低于11Gbps。 适用于 TSW14J56EVM Rev D 的 RX 固件最多支持8个串行数据对。

    2) 2) ADC12DJ3200EVM 串行通道速率计算

    ADC12DJ3200串行通道速率最好通过参考数据表表表18来确定。 ADC12DJ3200工作模式和 R 值(Fbit/Fclk)。 您对通道速率的计算基本正确、但不考虑由于数据的8b/10b 编码而产生的额外速率开销、以及某些串行数据格式中包含的 Tail 位。 表中的 R 系数包括这些系数。

    对于在12位模式下以2.7GSPS 采样的 ADC、有多种不同的 JMODE 可用。

    JMODE2总共需要8条串行通道(每个链路4条、ADC A 1条链路、ADC B 1条链路)、且 R 系数为4。 在2700MHz 时钟速率下、Fbit = 10.8Gbps。 该速度通常适用于 TSW14J56EVM D 版

    JMODE3总共需要16个串行通道、R 系数为2。 在2700MHz 时钟速率下、Fbit = 5.4Gbps。 这种16通道格式与 TSW14J56EVM 不兼容、但可与 TSW14J57EVM 配合使用。

    请注意、一些其他 ADC12DJ3200 JMODE 的 R 值大于4。 这些模式可与 TSW14J56EVM 配合使用、但需要 ADC 时钟频率为2200MHz 或更低。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B