This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2021:TLA2021的前端

Guru**** 2967660 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2021, PGA281, PGA280, ADS1120, ADS1146, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701687/tla2021-front-end-for-tla2021

器件型号:TLA2021
主题中讨论的其他器件: PGA281、 PGA280、 ADS1120、 ADS1146、 ADS114S08

以下是客户问题:

 

"如果有人建议如何在 TLA2021 ADC 上放置一个前端、使我能够将产品的同一输入接线端子配置为+/-10V 或+/-20mA、我将不胜感激。

 

此外、对于该非隔离式产品、模拟输入基准将与电源回路共享。  有关如何最好地保持这种防噪性能的任何建议也将引起我的关注。"

 

如有任何建议,请提出。 请告诉我您需要哪些其他信息来帮助客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Claire、


    我不知道有什么适合您的通用前端解决方案、这些解决方案不需要从±10V 输入到±20mA 输入进行一些更改。 问题在于、对于±20mA 输入、您需要一个小电阻负载灌入电流以进行测量、从而使产生的电压不会过大。 同时、在±10V 测量期间、您可能希望使用大电阻输入作为分压器、以便不需要±10V 源来提供大负载。 我看到过客户将构建单独的输入并在其中切换一个或另一个以进行测量的情况。

    您的问题的另一个方面是:如何获取双极输入(±10V 或±20mA)并使其成为单端输入(0至5V 或0至3.3V 范围内)? 在这种情况下、您可能需要缓冲电压输入或电流输入的电阻负载、然后使用某种差分放大器、将基准输入居中到电源的中标度、并使输入围绕该基准电压变化。 您也可以使用 PGA280或 PGA281代替差分放大器(这也需要±15V 电源)。

    进行此双极测量的另一种方法是使用具有双极模拟电源的数据转换器。 ADS1146、ADS1120和 ADS114S08等器件都具有支持±2.5V 模拟电源的电源、而数字电源可在+3.3V 下运行。 这样、您就可以使用分压器进行电压测量、并使用简单的电阻式电流阱进行电流测量。 它仍然需要将输入从一个更改为另一个测量值、但这是最简单的前端


    吴约瑟