This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662A:如何缩短延迟时间?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662A, LMH6703, LMH6702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698510/dac5662a-how-to-reduce-delay-time

器件型号:DAC5662A
主题中讨论的其他器件: LMH6703LMH6702

您好、TI、

我的客户开发了显示设备、他们发现视频输出存在幻影问题、如下图所示。 您可以在矩形右侧看到红色圆圈中的添加线。 他们怀疑这个问题是由于数据延迟造成的。

  

视频通过:PC ->(HDMI)-> FPGA (12位并行输入)-> DAC5662A ->运算放大器(MAX4304)->面板

请看下面的捕获。 MAX4304放大了10倍、与 DAC 输出相比、延迟更长。

问题1。 黄色线(DAC5662A 的 IOUTA1)是否符合 DAC5662A 的数据表规格?  IOUTA2 应与输入时钟相同、即120MHz、周期为8.3nsec。 正如下面的捕获、DAC5662A 的输出具有大约12nsec 的周期、这超出了我的预期。 是否有办法通过减少上升沿和下降沿的时序来缩短 IOUTA2的周期?

问题2. 请帮助查看随附的原理图(DAC + OPAMP),并推荐比 MAX4304更快的 TI OPAMP。 MAX4304在数据表中的延迟似乎约为10nsec。

e2e.ti.com/.../1080p_5F00_20180323_5F00_dac.pdf

黄色:DAC5662A 的 IOUTA1

绿色:用于显示面板的 LCOS_VID2 (MAX4304输出)

品红色:用于显示面板的120MHz 时钟输入

 

此致、

Shaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaka、

    我们正在审查您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaka、

    要回答第二个问题、您应该能够使用 LMH6702或 LMH6703作为比 MAX4304更快的运算放大器。 LMH6702/3应采用 SOT-23封装、并且与 MAX4304引脚对引脚兼容。

    此致、
    Rohit