This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:内部电压基准;演示板双极操作

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS124S06, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700202/ads124s06-internal-voltage-reference-demo-board-bipolar-operation

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他部件:ADS124S08ADS124S08EVM

尊敬的 TI 团队

我们正在考虑在新产品上使用具有 PGA 和电压基准的 ADS124S0x‘24位 ADC。  请就以下 问题提供建议:

 

关于 内部电压基准、ADS124S0X 数据表中不包含热迟滞值。 您是否有权访问任何信息? (例如、可能自数据表的最后一个修订版本以来已经执行了测试)

我们 的应用需要双极操作(对于 AVDD/AVSS、电源轨为+/-2.5V)。 ADS124S08评估模块 不允许双极操作、因为 AVSS 连接到 AGND。   是否有针对提供双极操作的评估板的计划?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的梅尔:

    欢迎来到 E2E 论坛! 关于我可以提供的有关温度的最佳参考信息、请参阅 ADS124S06 / ADS124S08数据表中的图21。 与使用的测试方法相比、很难确定迟滞、因为我们使用了热流以及两次读数之间的特定均热周期。 如图22所示、还有其他因素会影响基准输出、例如 AVDD。 对于基准输出极小的变化、确定这是由迟滞还是其他原因引起的并不一定很容易。 最后、参考趋势应遵循图21。

    在设计 ADS124S08EVM 时、需要考虑使用跳线或开关使能的双极电源。 会议决定、在大多数情况下、客户会在单极模式下使用 ADS124S08。 包括使用单极或双极电源选项会带来另一组与电路板布局相关的挑战、以及通过向器件施加不正确的电压而对 ADS124S08造成的意外损坏。 因此、我们决定仅使用单极电源、目前没有计划使用双极电源选项。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢您的快速响应。 查看图22、我意识到我们的应用实际上无法使用内部基准、因为它需要2.7V 的最小 AVDD (我假设是为了满足压降要求)、而我们将在双极模式下运行(对于该模式、AVDD 最大值为2.625V)。   因此、电压基准查询已解析。

    对于双极评估板-好的、我们可能会构建自己的。

    我要将状态设置为"已解决"。

    此致、

    梅尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的梅尔:

    我可能比上一篇文章中的答案更困惑。 图22与单极模拟电源相关、在正常运行时的电压范围为2.7V 至5.25V。 在双极电源模式下、您可以将 REFCOM 连接到 AVSS。 在+/-2.5V 时、REFOUT 基本上处于 AGND (AVSS+2.5V)、并且有足够的余量来使用内部基准、PGA 等。 因此、AVDD - AVSS 必须为2.7V 至5.25V。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    完全理解(解释得很好)。

    非常感谢
    梅尔