This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7946:温度漂移

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7946, ADS7945

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698038/ads7946-temp-drift

器件型号:ADS7946
主题中讨论的其他器件: ADS7945

您好!

我希望您确认您是否符合以下规格。

"温漂"和"温漂增益"的典型值

2. "温漂"和"温漂增益"的最大值

我知道您实施 了上面的图(图46和49)。

但是,如果您有2σ 数据(典型值)或6σ 数据(最大值),您可以共享吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuichi、

    请原谅这里的延迟、我们目前唯一需要提供的详细信息位于 ADS7946数据表中图7至图12的特性数据曲线中。 此详细信息为6西格玛数据、但未经生产测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TOM-SAN、

    感谢你的答复。

    >目前我们只能向您提供详细信息,请参阅 ADS7946 数据表中图7至图12的特性数据曲线。

    上图7到12中的 ADS7945描述吗?

    我希望您确认的是 ADS7946、因此我认为我需要确认图46 和 图48。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉-是的、图44至49。 ADS7945和 ADS7946器件共享相同的数据表。