This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:温度传感器输出有错误

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698378/tsc2046-temperature-sensor-output-has-error

器件型号:TSC2046

您好、E2E、

您能否附上有关以下 URL 的评论?

https://e2e.ti.com/support/other_analogue/touch/f/750/t/693097

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TSC2046

    尊敬的 E2E 会员:

    ℃数据表、TEMP0的精度为±3 μ s。

    然后、数据表具有折返成分。

    '在最终产品的最终测试期间、二极管电压
    存储在已知的室温下、存储在存储器中、
    如果我们使用 TEMP0的数据、则由用户进行校准。 "

    如果我们可以接受、我们是否不需要进行校准
    ±℃3 μ m 的温度变化?

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、E2E 会员

    有人可以告诉我吗? 我的客户正在等待回复。
    TSC2026是否无需校准即可实现±3℃精度?

    此致、
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、E2E 会员

    请有人回答我的问题。

    此致、
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NAO、

    很抱歉,这一答复拖延了很长时间。

    1. 请注意、温度精度是典型值。 典型值意味着大多数器件将具有此级别的精度。 更具体地说、典型限值将是+/- 1标准偏差、即人口的68%。 2⁰C、使用差分方法时、68%的器件将为+/-k Ω。 某些器件的误差会大于此值。 例如,+/-3标准偏差(+/-6⁰C )将包含99.73%的总体。 请观看有关误差分析的高精度实验室视频系列、以更好地了解这一点: ADC 系统上的误差分析

    2. 误差限制不准确的原因是二极管的非理想因子。 数据表中的公式不包括非理想因子。 实际上、该公式乘以系数 n、该系数的范围通常为1到2。 《 模拟工程师口袋参考书》第74和75页介绍了二极管的完整公式。 该系数来自二极管上的过程变化。

    3. 另一种方法:温度传感器器件经过优化、可实现极高的温度精度。 它们将具有绝对的最大温度限值、而触摸屏控制器仅提供典型限值。 这些器件的精度、成本和封装尺寸各不相同。 我知道您更愿意使用触摸屏控制器上的板载传感器、但您可以使用分立式温度传感器来实现高精度(具有最大限制)。  在此处查看不同的温度传感器选项: 温度传感器搜索

    4. 底线:如果您真的需要高温度精度、则需要校准系统或使用精密温度传感器。

    我希望这对您有所帮助。 再说一次、很抱歉耽误你的时间。