This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066EVM:USB2ANY

Guru**** 2993980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066EVM, USB2ANY, LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697762/lmp92066evm-usb2any

器件型号:LMP92066EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMP92066

我有两组 带 USB2ANY 板的 LMP92066EVM。  其中之一是存在一些问题。  

当我尝试将一个 USB2ANY 用作独立设备时,软件 USB2ANY Explorer-2.8.2.0 显示错误消息并要求我升级固件。 升级固件后、可以检测到 USB2ANY 模块、所有功能、DAC、SPI 和 I2C 现在都在工作。

但是、该 USB2ANY 无法再与 LMP92066器件配合使用。  当我将其连接回 LMP92066并运行 LMP92066 GUI 软件时、它始终显示找不到 I2C 器件、USB2ANY 模块上的绿色 LED 熄灭。

我已经验证、如果使用从另一个工作正常的 LMP92066EVM 中删除的新 USB2ANY 模块、LMP92066EVM 是否正常。

您能告诉我如何将原始固件加载回 USB2ANY 吗?  您是否有可同时支持 LMP92066EVM 和独立 SPI、I2C、DAC 和 ADC 器件的固件?

谢谢你

Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    请尝试此处描述的步骤:

    e2e.ti.com/.../1792488

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用两台 Windows 7计算机尝试了所有这些步骤,并多次重新启动,但错误信息仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    我不确定 USB2ANY Explorer 使用的固件版本。 我已向您发送一条消息进行连接、我们可以看到我是否可以向您发送新的 USB2ANY。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

     USB2ANY 固件和 DLL 的版本必须相同。 由于您更新固件、如果 GUI 使用不同版本 的 DLL、则 GUI 不再工作。 您能否确保 GUI 使用与 Explorer 相同的 DLL? 您可以检查 GUI 目录是否包含 USB2ANY.dll、如果 GUI.exe 和 usb2any.dll 位于同一目录中、则 GUI 在同一目录中使用 dll、可能是较旧版本。 您可以将其替换为新版本的 dll。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    我尝试了 Bing 的步骤、但很遗憾、这些步骤不适用于此 GUI。  请下载并准确填写此帖子随附的 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../USB2ANY-FirmwareUpgradeUtility-1.18.zip

    解压文件后、运行固件更新实用程序并将其定向到同一目录中的固件(.txt 文件)。  用回形针或笔尖按住 USB2ANY USB 端口旁边的小按钮。  按住按钮、插入 USB 端口、然后松开按钮。   现在、将启用"升级"按钮。  继续更新固件。

    这会将固件降级到版本1.18、该版本与 LMP92066软件兼容。  这是首款使用 USB2ANY 平台的 EVM 之一、如您所见、存在一些向后兼容性问题!

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    它的工作原理。  我现在可以运行 LM92066EVM GUI。

    感谢你的帮助