This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSC1202Y2:如何刻录 MSC1202y2

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700898/msc1202y2-how-to-burn-msc1202y2

部件号:MSC1202Y2

能否将 Keil 软件作为正常的8051微控制器对该微控制器进行编程? 如果没有、 如何在该微控制器中上传我的程序? 我应该使用哪个接口电路来连接 PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    欢迎来到 E2E 论坛!  这对我来说有点难回答、Keil 可能会更好地回答。  MSC 产品的所有开发在2007年停止。  当时 Keil 使用 uVision2支持 MSC 产品、我认为有调试功能允许下载固件。  一些示例是使用此版本编译器开发的、可在以下位置找到:

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/MSC_CD-ROM/Example_Programs/MSC120X_Examples/

    对于当前的 Keil 版本、很难说出需要做什么、您必须联系他们以获得特定支持。  下载编译的程序时、您肯定需要 UART 连接。

    如果您已经拥有正常工作的固件、则可以使用与 MSC1202的 UART 连接将其下载到 MSC1202。  您可以使用 FTP 站点上的 TI Downloader:

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/MSC_CD-ROM/DownLoader/

    在器件复位时将端口1.0保持在低电平将使 MSC1202进入串行编程模式。  这在 MSC1202数据表的第37页的串行闪存编程模式部分进行了讨论。  为 UART 建立硬件连接后、您可以使用 TI Downloader 连接 UART 并将十六进制文件发送到 MSC1202。

    此致、

    Bob B