能否将 Keil 软件作为正常的8051微控制器对该微控制器进行编程? 如果没有、 如何在该微控制器中上传我的程序? 我应该使用哪个接口电路来连接 PC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
能否将 Keil 软件作为正常的8051微控制器对该微控制器进行编程? 如果没有、 如何在该微控制器中上传我的程序? 我应该使用哪个接口电路来连接 PC?
您好、Rohit、
欢迎来到 E2E 论坛! 这对我来说有点难回答、Keil 可能会更好地回答。 MSC 产品的所有开发在2007年停止。 当时 Keil 使用 uVision2支持 MSC 产品、我认为有调试功能允许下载固件。 一些示例是使用此版本编译器开发的、可在以下位置找到:
ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/MSC_CD-ROM/Example_Programs/MSC120X_Examples/
对于当前的 Keil 版本、很难说出需要做什么、您必须联系他们以获得特定支持。 下载编译的程序时、您肯定需要 UART 连接。
如果您已经拥有正常工作的固件、则可以使用与 MSC1202的 UART 连接将其下载到 MSC1202。 您可以使用 FTP 站点上的 TI Downloader:
ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/MSC_CD-ROM/DownLoader/
在器件复位时将端口1.0保持在低电平将使 MSC1202进入串行编程模式。 这在 MSC1202数据表的第37页的串行闪存编程模式部分进行了讨论。 为 UART 建立硬件连接后、您可以使用 TI Downloader 连接 UART 并将十六进制文件发送到 MSC1202。
此致、
Bob B