This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69EVM:ADS42LB69EVM

Guru**** 2782545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/701215/ads42lb69evm-ads42lb69evm

器件型号:ADS42LB69EVM

您好!

您是否有文档之类的内容,可以提供有关此零件出口限制的信息?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附件是对您最近请求 ECCN 和/或 HTS 数据的回复。

    ADS42LB69IRGC25ECCN3A001A5A5
    ADS42LB69IRGCRECCN3A001A5A5
    ADS42LB69IRGCTECCN3A001A5A5


    对德州仪器(TI)分类的任何使用;无论是 ECCN 还是 HTS;
    与 TI 无关、用户有风险。 HTS 和出口
    分类可能会发生变化。 贵公司;作为记录出口者;
    负责在确定任何项目的正确分类
    导出时间。

    TI 提供的任何 HTS 或出口分类仅供 TI 内部使用、不得用于
    解释为有关正确出口的陈述或保证
    分类、也不依赖进行许可决定。

    如果您对 ECCN-HTS 数据有任何其他疑问、请回复此帖子。

    此致、
    标记