主题中讨论的其他器件: ADS1120、 ADS1231、 ADS1131
我正在尝试设计一个重量刻度、以测量精度为0.02磅的包裹、最高可测量50磅
我使用的是 Aliexpress 的重量/负载传感器、每个传感器都是半桥(我认为2mV/V -数据丢失)。
我是否可以遵循应用手册。 TLA2022是否甚至是用于此目的的合适器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试设计一个重量刻度、以测量精度为0.02磅的包裹、最高可测量50磅
我使用的是 Aliexpress 的重量/负载传感器、每个传感器都是半桥(我认为2mV/V -数据丢失)。
我是否可以遵循应用手册。 TLA2022是否甚至是用于此目的的合适器件?
Noaman、
满刻度为50磅、精度为0.02磅、这将是大约2500个代码的所需分辨率。 对于12位 ADC、当正满量程仅为大约2^11个代码(2048)时、这会很困难。 此外、您无法使用 TLA2022进行比例式测量、因为 TLA2022的基准是内部基准、不会从器件中输出。
相反、我认为16位 ADS1120等器件更适合应用。 使用该器件、您可以使用器件的外部基准输入设置比例式测量。 我不知道该应用需要遵循的任何特定应用手册。 但是、全桥测量方法显示在数据表中、从第58页开始。
吴约瑟
您好、Joseph、
感谢您的快速响应。
ADS1120对于应用来说有点昂贵。 ADS1231也能正常工作吗?
您所说的比例式测量非常清楚。 温度和时间漂移呢? 我一直在读取并遇到单位增益零漂移放大器、这些放大器将获取电桥输入并为 ADC 供电(电桥->零漂移放大器-> ADC)。 我不确定 ADS1120或 ADC1231是否内置零漂移功能。
应用:该器件将永久放置在室外、温度范围为-25°C 至45°C 该重量将长时间(天甚至数月)放置在器件上、并且可能会不时地耗尽或增加。 除了温度/时间漂移之外、我必须能够分辨微小的增减。
再次感谢您的帮助。 期待您的学习。
Noaman