This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2022:设计一个可测量50磅重量、精度为0.02磅的体重秤。

Guru**** 1209160 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2022, ADS1120, ADS1231, ADS1131
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700433/tla2022-designing-a-weight-scale-to-measure-50-lbs-with-a-0-02-lbs-accuracy

器件型号:TLA2022
主题中讨论的其他器件: ADS1120ADS1231ADS1131

我正在尝试设计一个重量刻度、以测量精度为0.02磅的包裹、最高可测量50磅  

我使用的是 Aliexpress 的重量/负载传感器、每个传感器都是半桥(我认为2mV/V -数据丢失)。

我是否可以遵循应用手册。 TLA2022是否甚至是用于此目的的合适器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noaman、


    满刻度为50磅、精度为0.02磅、这将是大约2500个代码的所需分辨率。 对于12位 ADC、当正满量程仅为大约2^11个代码(2048)时、这会很困难。 此外、您无法使用 TLA2022进行比例式测量、因为 TLA2022的基准是内部基准、不会从器件中输出。

    相反、我认为16位 ADS1120等器件更适合应用。 使用该器件、您可以使用器件的外部基准输入设置比例式测量。 我不知道该应用需要遵循的任何特定应用手册。 但是、全桥测量方法显示在数据表中、从第58页开始。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的快速响应。

    ADS1120对于应用来说有点昂贵。 ADS1231也能正常工作吗?  

    您所说的比例式测量非常清楚。 温度和时间漂移呢? 我一直在读取并遇到单位增益零漂移放大器、这些放大器将获取电桥输入并为 ADC 供电(电桥->零漂移放大器-> ADC)。 我不确定 ADS1120或 ADC1231是否内置零漂移功能。  

    应用:该器件将永久放置在室外、温度范围为-25°C 至45°C 该重量将长时间(天甚至数月)放置在器件上、并且可能会不时地耗尽或增加。 除了温度/时间漂移之外、我必须能够分辨微小的增减。

    再次感谢您的帮助。 期待您的学习。

    Noaman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noaman、


    我认为 ADS1231 (甚至 ADS1131)可以在您的应用中工作。 这些器件在设计时考虑了秤重应用。 甚至还提供评估模块(ADS1X31REF)。 至少值得下载用户指南来查看。 您可以在此处找到指向它的链接:

    www.ti.com/.../sbau175a.pdf

    ADS1120和 ADS1231都有用于减少偏移漂移的电路。 但是、您必须确定这是否足以满足您的要求。 例如、ADS1120的偏移被列为±4uV 的典型值、而在整个温度范围内、偏移漂移通常为0.08uV/°C。 同时、ADS1131的失调电压被列为典型值10uV、而温漂通常为15nV/°C 除了失调电压、如果要在宽温度范围内使用该器件、还需要关注增益误差漂移。


    吴约瑟