This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298使用菊花链写入寄存器

Guru**** 2528950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R, ADS1298, TPS7A89, TPS7A87, TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698757/ads1298-writing-registers-with-daisy-chain

主题中讨论的其他器件:ADS1294RADS1298TPS7A89TPS7A87TPS7A88

尊敬的 Alex:

非常感谢您的持续支持。 CLCKSEL、RLDIN、RLDREF 引脚的可能输入是什么? 如果在上述 ADS1294R 的 RLDINV 引脚上短接至 ADS1298的 RLDINV 引脚、则 ads1294r 悬空输入的其余 RLD 引脚(RLDIN、RLDREF 和 RLDOUT)引脚是否完全没有连接?

具有内部时钟的内部呼吸电路(RESP_CTRL = 10b):
第一个问题;呼吸时钟发生器是否与 ads1294R 内部时钟发生器相同??

第二,对于级联连接,外部时钟源是不可避免的。 因此内部时钟看起来是无效的。 在此配置中、内部呼吸时钟发生器是否也处于非活动状态? GPIO 引脚是否必须配置为呼吸时钟输入?

我同样知道、如果使用菊花链、则无法配置单个 ADS129X。 仅配置器件、器件寄存器读回(RREG)在其余部分不起作用。 那么、如何配置这两个器件呢?? 例如、   如果 ADS1298 是菊花链配置中的器件0、如何配置 ADS1294R 进行阻抗测量?

如果使用级联配置、如何独立配置这两个器件? 例如、一个用于 ECG、另一个用于阻抗测量?



此致!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的梅斯:

    很高兴能提供帮助!
    由于我们在旧主题中偏离主题、我为我们创建了一个新主题。

    您是否有机会在论坛上搜索这些问题的答案?

    1) 1)如数据表的引脚功能部分所示、如果未使用 RLDIN、则可将其连接到 AVDD。 此外、RLD 放大器可断电以节省功耗。 如果未使用、其余引脚可悬空。
    e2e.ti.com/.../367241

    2) 2)它是一个单独的时钟。 呼吸时钟频率可在数据表的第15页看到、建议使用32-64kHz。

    3) 3)不需要使用外部时钟。 可以使用一个器件的内部时钟并路由到链中的下一个器件。
    e2e.ti.com/.../662475

    4) 4)如何配置菊花链器件:
    e2e.ti.com/.../665600
    e2e.ti.com/.../611270

    其他可能有用的主题:
    e2e.ti.com/.../612447
    e2e.ti.com/.../456679
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    再次感谢您、很抱歉偏离了原来的想法。

    感谢您提供该主题的链接、它们内容非常丰富。  

    我从你们的回答中选取了以下几点。  

    使用内部时钟、可实现级联和菊花链连接。 如果我错了、请纠正我的问题、但在其中一个树形中、我有点理解级联连接需要外部时钟(其中一个器件的内部时钟不能用于控制另一个器件)。  

    2.呼吸回路中使用的内部振荡器与 ads129xr 的内部时钟具有不同的时钟。 因此、即使将 ads129xr 配置为从设备、也可以使用内部 ICG 电路进行呼吸。  

    RLDINV 可连接至 AVDD。  

    您能否确认 上述各点正确无误。  

    然后、我还有以下问题:

    1.我在菊花链/级联连接中使用 ADS1298作为主器件(ADS1298作为 CLK 信号源)。 我打算使用 RLD 驱动和内部基准信号。 从数据表中可以看出、RLDINV 和 RLDOUT 通过1M 电阻和1.5nF 电容进行分流。 而 RLDIN 短接至 RLDOUT。 那么、RLDREF 的值是多少?? Altium 在保持断开状态时会生成错误、数据表中对该引脚没有任何说明。  

    2.我也读了

    "从通道1、2和3生成的 RLD 信号路由到通道8的 N 侧。 使用此功能可动态更改用作驱动患者身体的参考信号的电极。 相应通道无法使用、可以断电。  

    那么、RLDIN 引脚到底有什么重要性? 为了使 RLD 电路正常工作、是否必须将 RLDOUT 信号馈送到任何通道? 如果 RLDOUT 信号被馈送到任何通道、并且该特定通道无法使用、那么 ADS1298 A 12导联 ECG 是如何实现的?  

    假设 ads1294R 是菊花链中的从设备。 如果仅 用于阻抗测量、则所有未使用的引脚都应直接连接到 AVDD 或通过限流电阻器(例如100K)连接?

    4.根据数据表、ads1294r 的 RLDINV 短接至 ADS1298的 RLDINV。 我猜是 ADS1298的 RLD 用于驱动两个器件。 然后、可以将 ads1294r 的 RLDIN、RLDOUT 和 RLDREF 引脚保持未连接状态吗? Altium 正在生成错误。  

    再次抱歉、如果问题是重复性的、与特定主题无关。  

    此致!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的梅斯:

    我们一如既往地乐于提供帮助、不用担心、只需这样做即可让线程更轻松地搜索!

    1) 1)您回答正确、我错过了在此设置中使用的级联。 对于级联配置、必须使用外部时钟。
    2) 2)正确
    3) 3) RLDIN 可连接到 AVDD、而不是 RLDINV。 在数据表的引脚部分、应连接到 AVDD 的引脚旁边有一(1)个引脚。

    1) 1)从数据表的引脚分配部分中、RLDREF 是 RLD 同相输入、RLDIN 是 RLD 反相输入。 将 RLDIN 连接到 RLDOUT、以便将反相信号施加到患者身上、从而消除噪声并提高信号质量。 如果您想看到 RLD 信号、这里有 RLDREF 用作基准。 当引脚未连接时、Altium 将始终生成警告、但这并不意味着这是不可接受的。

    2) 2)不需要为 RLDOUT 信号使用其中一个输入通道-这只是可用的额外功能。

    3) 3)可接受直接连接到 AVDD。

    4) 4)正确!

    不要抱歉! 这些器件非常复杂、很高兴您在制作电路板之前提出了要求!

    请告诉我这一切是否合理、如果您需要澄清、不要害怕回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的善意和及时响应。  

    我非常感谢您、您的观点非常清晰。 出于好奇心、我知道这是可能的、但我想利用您的专业知识。 您对3.3模拟和2.5数字电压电源有何看法? 或者、您是否建议使用额定电压为1.8V 和3.0V 的任何双路输出 LDO?

    此致!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、梅斯、

    我认为在您的电源中使用3.3V 和2.5V 没有任何问题。 但是、我会尽力确保我的 ADC 数字电源的大小与系统中的其他数字电源(时钟、触发器、MCU 等)的大小相同、以避免对 SPI 通信线路进行电平转换。

    对于500mA 至2A 的电流、我建议使用 TPS7A87、TPS7A88、TPS7A89。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我非常感谢。 我计划使用电平转换。 但我想我可以制造3.3V 数字电源和5V 模拟电源。  

    此致!!