This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A0x 增益和输入电路

Guru**** 2981980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS127L01, ADS131E04, PGA113, OPA365, THS4531A, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699824/ads131a04-ads131a0x-gain-and-input-circuitry

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件: ADS127L01、 ADS131E04、 PGA113、 OPA365、 THS4531A、

您好!

我在多种设计中使用 ADS131A04、由于集成了包括 PGA 在内的模拟前端、因此非常有用。 现在、由于带宽更高、我想切换到 ADS131A04。 数据表在模拟输入方面的信息不是很丰富。

根据数据表、ADS131A0x 允许进行增益设置。 增益实际上位于信号路径中的什么位置? 数据表如图所示。 38 AD 转换器之前没有放大器。 输入直接连接到开关电容器。

与 ADS131E0x 的200M Ω 相比、ADS131A0x 的输入阻抗仅为130kOhm。 对于连接传感器、我将需要更高的输入阻抗。 是否有任何建议或建议如何在不影响精度的情况下做到这一点? 您是否会像图中的 ADS127L01数据表中所示推荐差分放大器? 122?

BTW:在数据表中、图107至109似乎与文本不匹配(CAP1/2不存在、CAP 未显示)。

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    感谢您的发帖!

    在第一句中、您是否意味着您使用的是 ADS131E0x?

    如前所述、ADS131A04在 ADC 之前没有内部放大器。 输入引脚直接连接到开关电容器采样网络。 ADS131A0x 特有的增益以数字方式实现。

    为了增加信号链的输入阻抗、您需要在前面添加一个精密放大器级。 即使 ADS127L01数据表中所示的全差分驱动器也没有非常高的输入阻抗。

    图107 - 109所示的 CAP1和 CAP2引脚错误地复制到另一个数据表中。 请忽略它们。 CAP 引脚(引脚28)需要一个连接到接地端的1uF 旁路电容器。 我将在下一个数据表修订版中做一个更新说明。 感谢您指出这一错误!  


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ryan、

    是的、我是说我们使用的是 ADS131E04。

    我认为 PGA113是适用于 ADS131A0x 的高阻抗模拟前端。

    您是否认为在可预见的将来会有8通道 ADS131A08?

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我对 PGA113的唯一关注是它的增益带宽有限。 ADS131A04将在高分辨率模式下对大约4.096MHz 的输入进行采样、在低功耗模式下对大约1.024MHz 的输入进行采样。 这假设标称时钟输入为16.384MHz。 如果您的应用允许、您可以降低主时钟输入、而主时钟输入又会降低调制器频率和输出数据速率。 调制器频率越慢、输入必须稳定的时间就越长、因此输入驱动放大器中需要的带宽也就越少。

    ADS131A04EVM 上显示的两个放大器 THS4531A 和 OPA365分别具有36MHz 和50MHz 的 GBW 产品。 较低的带宽可能仍适用于您的应用、具体取决于所需的采样率、但您可能会在输出中看到较高的增益误差。

    抱歉、我无法在公开论坛上讨论路线图计划。 )

    此致、