This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:250SPS 时 ADS1118的功耗

Guru**** 2531080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700409/ads1118-power-consumption-of-ads1118-at-250sps

器件型号:ADS1118

数据表提供了0.5mW@3.3V 上器件在8SPS 时的功耗。 在电源电压为3.3V 时、器件在250SPS 时的功耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renaldi、


    ADS1118在数据速率为250SPS 时的功耗不应超过8SPS 时的功耗。 器件的调制器频率在不同频率下无法以更快的速度运行。 数字滤波器会发生变化、但不需要任何额外的功率。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joseph、

    数据表中的8SPS 报价为150uA、这是连续时间采集模式还是低功耗占空比模式? 数据表显示您可以进入低功耗占空比模式,这将使功耗降低100倍。 只是为了确保150uA 已经处于连续模式、因此在我们增加采样率时将保持在大约150uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renaldi、


    150uA 规格适用于连续转换模式。

    对于低功耗占空比模式、您可以将器件置于单次模式。 然后、可将该器件设置为以低得多的数据速率进行单次转换、从而在转换之间关闭 ADC。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你约瑟夫!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    另一个后续问题。 您是否预计在上电期间会出现浪涌电流? 我们有一个敏感/低容量电源网络、需要确保这些器件兼容。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renaldi、


    我从未测量过 ADS1118的浪涌电流、但它不应太大。 没有足够大的电容需要填充、因此模拟部分不应消耗正常的电流。 旁路电容器应消除电流消耗的毛点。


    吴约瑟