This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:ADS1271

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700517/ads1271-ads1271

器件型号:ADS1271

你好

ADS1271 支持与 接口的24位帧同步模式, 如果 我们想 使用 ARM 微处理器 来获取 A/D 数据 ,我们该 怎么办?

ARM Micro 具有 I2S 和 16位 SPI   、但 剂量 不支持   帧同步模式。

我们无法  以  能够在帧同步模式下使用 I2S 的方式使用它?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vahid、

    感谢您的发帖。

    当您说"16位 SPI"时、您是否意味着您的 MCU 只能向从器件发送16位字? 如果是这种情况、您应该能够发送2 x 16位 SCLK 突发、并且只将 DOUT 的前24位存储到存储器中、忽略最后8位。 如果发送的 SCLK 超过24个、器件将重复之前转换的数据。 或者、您只能发送一个16位 SCLK 突发并忽略最低有效8位数据。

    您是否可以选择其中一个选项?

    此致、