This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:外部噪声屏蔽解决方案问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700124/fdc1004-external-noise-shielding-solution-question

器件型号:FDC1004

尊敬的 TI 团队。

我想开发一种使用 FDC1004检查液位的便携式解决方案。

已验证是否检查液位。
但是、外部噪声不太容易应用。

您能否就便携式应用的屏蔽解决方案提供一些建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    您是否曾尝试使用数据表中的屏蔽技术、发现它们无效? 或者、您是否在没有任何屏蔽的情况下测试了您的系统?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jones:

    感谢您的回答。
    我将查看 sna925文档并使用异相计数器对其进行测试。
    如果您有任何其他屏蔽解决方案、请告诉我。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    异相液位技术 可能是最适合您应用的屏蔽技术。 我们还提供 了有关主动屏蔽的一般应用手册 、您可能会认为该手册很有用。 如果您对异相技术或屏蔽有其他一般问题、请随时在此处发布新的 E2E 问题或回复。

    此致、