This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 USB 或 LAN 端口的 ADC 评估模块

Guru**** 2823315 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699327/adc-evaluation-module-with-usb-or-lan-port

主题中讨论的其他器件:ADS127L01EVMMSP-EXP432E401Y

是否有任何 配备 USB 或 LAN 端口的 ADC 评估模块(或系列)、我可以将电路板直接连接到计算机以进行数据传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    我们有多个使用 USB 接口与 PC 通信的性能演示套件(例如 ADS127L01EVM)、还有 MSP432 LaunchPad、它们具有一个内部 ADC、能够通过 LAN 或 USB 连接到 PC (例如 MSP-EXP432E401Y)。 这实际上取决于您最终要做的事情 如果您正在寻找一个具有简单 USB 控制器的通用 ADC、采用"即插即用"配置、我们实际上没有类似的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有符合以下条件的产品?
    ~200MSPS;
    8至12位;
    ~1Vpp;
    2至4通道;
    能够将数据直接输出到计算机中、无需数据采集板、以便进一步处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    我不知道有什么。