This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04在单端输入中的应用

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700281/ads131a04-application-of-ads131a04-in-the-single-ended-input

器件型号:ADS131A04

我是否可以在 单端 应用中使用 ADS131A04而不是差分应用(使用 KX220)、

是否有任何 IC 可替代 Quickfilter  QF4A512  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitin、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    为了使用 ADS131A04实现单端测量、您可以使用伪差分输入配置、将负差分输入通道短接至 GND、并启用负电荷泵。 这将允许相对于 GND 进行低至-1.5V 的单端测量。

    我不熟悉 QF4A512、因此我不确定是否提供替换产品。 通常、在模拟输入上使用 RC 滤波器就足以将这些器件与集成数字滤波器结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的宝贵反馈 Alexander Smith