This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:绿色和红色 LED

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700086/fdc2114evm-green-and-red-led

器件型号:FDC2114EVM

你(们)好

我有一个简单的问题。

EVM 上有绿色 LED 和红色 LED。 它的用途是什么?

在应用手册中,没有任何解释。

每个 LED 可能会显示某种情况。 例如,我想知道红色 LED 亮起时的状态。(绿色 LED 也是)

此致、
本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    在插入设备并通电后、LED 遵循以下模式:

    红色 LED 亮起、表示配置已开始。
    2.绿色和红色 LED 均亮起,以显示 EVM 已就绪。
    3.如果 GUI 正在流式传输数据,两个 LED 都将关闭,以显示正在读取数据。 绿色 LED 将亮起、以显示周期已结束
    已完成。
    4、如果 EVM 不再连接、绿色 LED 将熄灭、红色 LED 将亮起。
    如果 I2C 通信出现问题、红色 LED 将每100毫秒闪烁一次。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristin、您好!

    谢谢!

    此致、
    本志本