This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12020:ADC12020

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699111/adc12020-adc12020

器件型号:ADC12020

使用微控制器读取 ADC12020 ADC 的最佳方法是什么?您是否有可用于读取外部 ADC 的任何代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Tahir
    我将检查我们是否有任何东西。 鉴于这是一款相当旧的器件、我不确定我是否会找到任何东西。
    我将使用我明天找到的信息进行回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tahir

    我没有找到任何用于从该 ADC 采集数据到微控制器的特定代码。

    任务相当简单。 请参阅 ADC12020数据表。 具体而言、第8页的交流电气特性表和第10页的时序图。

    推荐的方法是将 ADC12020输入 CLK 信号的副本连接到微控制器输入之一。 每次 CLK 信号从高电平转换为低电平时、微控制器都应读取12位数据输入端口。 要在高速下工作、需要使用专用的硬件读取请求功能或中断输入。

    支持的最大采样率将取决于所使用的微控制器的功能。

    ADC CLK 信号应由低抖动时钟源在所需采样频率下提供。

    此致、

    Jim B