This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:ADS131E08S 单端输入范围

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699442/ads131e08s-ads131e08s-single-ended-input-range

器件型号:ADS131E08S

您好!

我想问一下 ADS131E08S 的单端输入范围、如果我使用的是单极电源 AVDD=5V、使用内部 Vref=2.4V、并设置 INN=0V、 那么 INP 允许的电压范围是多少?  它是否可以在-0.3V 至2.4V 之间变化? 考虑到 AVDD 规定的限制?

如果我使用 双曲线电源-2.5V 至2.5V、并使用内部 Vref=4V、设置 INN=0V、  INP 变阻允许的电压范围在-2.8V 至2.1V 之间、该怎么办? 考虑到 AVDD 规定的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahlet、

    感谢您的发帖!

    在您描述的第一种情况中、AVDD = 5V、AVSS = 0V = INN、Vref = 2.4V。 正确的做法是、它可以在-0.3V 至2.4V 之间变化、但我建议您将信号限制在0至2.4V 之间。

    在第二种情况下、INP 可以在-2.5V 至2.5V 之间摆动、但由于您使用的是4V 基准电压、因此您将无法利用满标量程。

    在第一种情况下使用4V 基准更有意义、在第二种情况下为您提供0至4V 的 INP 范围和2.4V 的基准、从而为您提供-2.4V 至2.4V 的 INP 范围。 此设置将使您能够充分利用器件的满标量程。

    此外、所有这一切都假设 PGA 增益为1。 由于这些参数是 ADC 的输入限值、因此这些输入范围均被增益分频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    再次感谢! 我想知道的是输入共模范围如何影响 INP 引脚中允许的满量程、因为对于 Vref=4V、AVDD=5V、AVSS=0V、CM 被给出为2.7 <Vcm<2.3 using the equation below.

    查看数据表第18页、我似乎无法在 GND 使用 INN 引脚、因为对于伪差分(单端)模式、它应该保持在中间电源、这意味着2.5V? 对吧?

    从上面的图片和解释中、我了解 到 InxP 只能在共模电压=2.5V 时变化400mVpp、在我看来、这似乎是极小的值、很高兴听到您对此的解释。

    此致、

    Mahlet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahlet、

    抱歉、图片没有通过。 您是否介意再次发布这些信息、以便我可以看到您所谈论的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很抱歉。 这是附件中的问题。

    再次感谢! 我想知道的是输入共模范围如何影响 INP 引脚中允许的满量程、因为对于 Vref=4V、AVDD=5V、AVSS=0V、CM 被给出为2.7 <Vcm<2.3 using the equation below.

    查看数据表第18页、我似乎无法在 GND 使用 INN 引脚、因为对于伪差分(单端)模式、它应该保持在中间电源、这意味着2.5V? 对吧?

    从上面的图片和解释中、我了解 到 InxP 只能在共模电压=2.5V 时变化400mVpp、在我看来、这似乎是极小的值、很高兴听到您对此的解释。 这是否意味着 INN = 2.5V、INP 可以在 CM+Vref/2和 CM-Vref/2 (0.5V-4.5V)之间变化?

    此致、

    Mahlet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahlet、

    感谢您重新发布图片!

    您的公式正确、您的理解也正确。 很抱歉、在这种配置中、INN 无法与此器件的 GND 相连。

    为了充分利用满量程、共模应连接到2.5V、但正如您的公式所指出的、共模可以连接到2.7>VCM>2.3之间。 400mV 是相对较小的变化量-但这应该是一个静态值、因此不必不断地重新调整 INP 的输入范围来适应不断变化的共模电压。

    为了设置共模、我通常看到两个连接到引脚(INN)的非常大(~10MOhm)的电阻器、一个连接到 AVDD、另一个连接到 AVSS。 这会将共模设置为具有低功率损耗的静态值。

    AVDD > 10M Ω> INN (连接到器件)> 10M Ω> AVSS。

    INP 实际上能够在0到5V 之间变化。 这是一个非常令人困惑的问题、需要重新编写文档、但从数据表中可以看出:

    '将 INxP 引脚围绕共模电压–VREF/增益摆动至 VREF/增益、并保持在绝对最大规格范围内。'

    如果 CM = 2.5V、增益= 1且 VREF = 4V、则从语句的第一部分可以看到 INP 可以从+VREF/增益+CM (6.5V)变为-VREF/增益+CM (-1.5)。 但是、这超出了输入引脚的最大规格。 这将6.5V 至-1.5V 范围限制回5V-0V。

    我应该注意到、如您所示、使用4.5V-0.5V 更安全、这样、如果电压意外增加或降低、您的读数将不会被削波。