This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2214单端传感器的 fin 参数

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700384/fdc2214-fin-parameter-for-fdc2214-single-ended-sensor

器件型号:FDC2214

尊敬的:

这是 FDC2214数据表的截图。

我很困惑、因为对于 EVM GUI、具有单端传感器的 CH0的位13和位12的默认值为"B01"。

请告诉我:)

祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazola、

    正确的是、默认寄存器值与数据表中的建议值不匹配。 在这种情况下、EVM 更符合我们针对 CHX_FIN_SEL 设置的最新建议。 使用 FIN 分频器的主要原因是您的 FREF 小于40MHz。 FDC2214要求 FREF 至少比 FIN 快4倍。 您可以使用 FIN 分频器来满足此要求。 如果没有必要、我们通常建议使用1的 FIN 分频器、这就是为什么这是 EVM 上的默认设置。

    如果您遵循数据表建议、任何内容都不会停止工作、但我们目前建议使用上述设置。