This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6442:ADC 模拟输入上电阻器/电容器的精度

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699122/ads6442-precision-of-resistors-caps-on-the-analog-inputs-of-the-adc

器件型号:ADS6442

您好!

我看不到 数据表中指定的模拟输入阻抗展频。 我假设它大约为+-10%

如果是这种情况、那么我不需要在模拟输入端放置高精度输入电阻器和电容器。 您能否确认输入电阻器和电容器的最小容差?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pankaj、

    《ADS64XX 用户指南》中列出了模拟输入无源器件。

    www.ti.com/.../slau196.pdf

    电阻器的容差为1%(ERJ-3EKF2000V、ERJ-3EKF10R0V)。 电容器各不相同、但有些电容器具有更严格的容差
    (GRM188R71H104KA93D)。

    此致、

    Dan