This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux 和 PGA411-Q1

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700374/linux-and-pga411-q1

主题中讨论的其他器件:PGA411-Q1HiTom、

感谢您的这一建议、我查阅了 PGA411-Q1_EVM 用户指南。
因为我记得、在这个阶段、我还不能执行 PCB。
您是说我需要对 MSP430进行重新编程吗?
在哪里可以找到要修改的现有代码? GitHub?
或者在哪里可以找到重复直接读取角度的协议?
i.e:我需要通过 USB 向 MSP430发送哪种顺序才能恢复角度?

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    PGA411 GUI 支持流选项;但是、采样率可能不够快。 如果您需要更快、更一致的采样率、则可以使用汽车 TI 设计中提供的示例代码作为起点:

    www.ti.com/.../TIDA-00796

    此示例代码适用于 C2000 F28069M Launchpad。 由于您需要将 C2000 Launchpad 连接到 EVM 以控制 PGA411 (而不是板载 MSP430)、因此仍有一些工作要做、或者您需要编写自己的 MSP430程序、我们没有示例代码。

    请注意、从 PGA411读取角度相当简单。 以下两个应用手册中提供了更多详细信息:

    软件开发人员指南: www.ti.com/.../slaa708
    分步主机初始化指南: www.ti.com/.../slaa688.pdf