请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PGA411-Q1HiTom、 感谢您的这一建议、我查阅了 PGA411-Q1_EVM 用户指南。
因为我记得、在这个阶段、我还不能执行 PCB。
您是说我需要对 MSP430进行重新编程吗?
在哪里可以找到要修改的现有代码? GitHub?
或者在哪里可以找到重复直接读取角度的协议?
i.e:我需要通过 USB 向 MSP430发送哪种顺序才能恢复角度?
谢谢你。