This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:从 HSDC Pro 导出/转换原始数据

Guru**** 1959305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699196/tsw14j56evm-export-convert-raw-data-from-hsdc-pro

器件型号:TSW14J56EVM

我将 ADS54J60EVM 与 TSW14J56EVM 搭配使用、并尝试将数据保存为 HSDC 默认屏幕中通常绘制的格式(频率(Hz)与幅度(dB))。

我在 HSDC 中看到的唯一导出或保存数据的选项是截屏或将"整数代码"保存为.csv

是否有关于保存原始 IQ 数据或从整数代码转换为可理解数据的指导?  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    甚至可能是"整数代码"-->"时域电压转换"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Reza

    可以将 FFT 图数据保存到文件中。

    捕获所需数据后、将"High Speed Data Converter Pro Test Selection (高速数据转换器专业测试选择)"设置为"Single Tone (单音)"、执行以下操作:

    1. 在图解区域上使用鼠标对面的单击按钮(右键单击鼠标右键)。
    2. 在弹出菜单中,选择“导出”>“将数据导出到 Excel”。
    3. 这将启动 Excel 并以2列格式显示文件。 左列是频率、单位为 Hz、右列是该频率的功率、单位为 dB。
    4. 现在可以使用所需的名称和格式保存此文件。 注意:导出的文件使用'lvtemporary _nnnnnnnn.tmp"文件名格式。

    使用同样的方法、将测试选择设置为"Time Domain"、可以导出具有十进制样本编号和样本值的文件。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

x 出现错误。请重试或与管理员联系。