This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:FDC2114EVM

Guru**** 2939710 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC2114EVM, MSP430F5528, FDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700065/fdc2114evm-fdc2114evm

器件型号:FDC2114EVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528FDC2114

使用 FDC2114EVM、我想为评估板构建自己的 GUI。 我的问题是:在评估板上、是否有一种让视觉 C#或 VB 与 MSP40芯片进行对话的方法非常轻松。 我有一个用于检测串行端口 COM Arduino 的简单脚本、但 它不能与 FDC..EVM 板配合使用可能并不奇怪。 如果有任何关于我可能遇到的方向或相对混乱的建议、我将不胜感激

谢谢

h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H:

    对 MSP430进行编程有很多开销。 MSP430正常工作可能需要一些时间、但我们确实为 MSP430F5528 (FDC2114EVM 中的特定 MSP430)提供了 USB 开发套件。 我们提供了一些使用 MSP430进行 USB 设计的示例代码和其他资源、可帮助您快速入门。  

    如果这需要付出太多的努力、您还可以使用可进行 USB 到 I2C 转换的芯片旁路 MSP430、然后直接与 FDC2114通信。 遗憾的是、TI 没有这样做的芯片、但您可以尝试 FTDI。

    此致、