This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:适用于 ADS42LB69的评估板的时钟前端设计

Guru**** 2974810 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699088/ads42lb69-clock-front-end-design-of-evaluation-board-for-ads42lb69

器件型号:ADS42LB69

我查看的是 ADS42LB69评估板原理图。 在时钟前端部分设计中、1:4 (JTX-4-10T)变压器用于100欧姆匹配。 我是否可以知道为什么使用匝数比为1:4的特定变压器?  是否可以使用较低匝数的变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vaishali、

    请看一下这一有关平衡-非平衡变压器的白页。

    www.markimicrowave.com/.../balun_basics_primer.pdf

    平衡-非平衡变压器的单端时钟输入为50欧姆、差分输出为200欧姆。 这就是使用1:4平衡-非平衡变压器的原因。

    此致、

    Dan