This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:它可以测量的最大电平是多少?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700365/fdc1004-what-is-the-maximum-level-can-it-measure

器件型号:FDC1004

我在手册中发现 最大屏蔽负载:400pF

但是、如果有人知道 FDC1004可以测量的最大电平是多少? 我打算用2米水位的水来使用它、但不太确定容量是否足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kulatuch、

    FDC1004的满量程输入范围为+/-15pF、每个通道的最大偏移电容为100pF。 FDC1004可测量的最大水位实际上取决于传感器尺寸和电容。 如果您的传感器电容不超过100pF、它应该能够测量高达2m 的水位。 您还可以在两个通道之间拆分液位传感器、以降低每个通道上的负载。 此外、如果您需要屏蔽来驱动比数据表中指定的更大的负载、则可以在 SHLD 引脚上使用缓冲器。 请注意、这将增加系统电流消耗。

    此致、