This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AMC1210MB-EVM:AMC1210MB-EVM 远程控制

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1210MB-EVM, AMC1210, LM3S3748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699931/linux-amc1210mb-evm-amc1210mb-evm-remote-control

器件型号:AMC1210MB-EVM
主题中讨论的其他器件: AMC1210LM3S3748PGA411-Q1

工具/软件:Linux

您好!

是否可以在反馈更大的解析器应用中像 SPI 器件那样使用 AMC1210MB-EVM 板?  

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 您能否解释一下"更大反馈解析器应用程序"的含义? AMC1210具有串行(SPI)和并行接口、但仅提供原始数据反馈。 如果这是一个新项目、我希望看到您查看 PGA411等器件、该器件具有包括板载角度和速度计算功能在内的更多特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我需要制作伺服环路原型来控制传动器的位置。
    我想使用和评估 AMC1210MB-EVM 模块来测量传动器的位置、因为我还没有制作电路板的预算。
    我正在寻找一种方法从该模块周期性地读取位置。
    我的伺服板在 Linux 下、配备了 SPI 和 USB 端口。
    因此、我想知道我是否可以在不使用德州软件的情况下控制您的模块、但最好使用为 Linux 提供的 USB 驱动程序或 SPI 通信。


    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    我认为、如果不做出重大努力、这是不可能的。 AMC1210MB-EVM 板上有一个 Stellaris LM3S3748处理器、用于通过8位并行端口(通过 TI 软件)与 AMC1210进行通信。 如果有用于 uC 的驱动程序、您仍需要配置控制器芯片以与 AMC1210通信。 正如我之前提到的、AMC1210只能提供原始 SIN/COS 数据、您需要对这些数据进行缩放并将其转换为角位置详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    实际上、由于德州仪器提供的评估软件、我希望对 LM3S3748进行永久配置/编程、测试我的配置、然后离开客户端软件、重新启动硬件、最后通过 USB/SPI 连接到 LMS3S3748以仅开始循环读数。
    更糟糕的是,我必须找到另一种解决办法。

    感谢您的回答。

    此致。

    文森特。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    出厂时、AMC1210MB-EVM 确实使用低级固件对其闪存进行了编程。  软件的后端是 LabView、有一个 STYX 层在硬件和 PC 之间进行通信。  如果您可以找到适用于 LMS3748的 Linux 驱动程序、则可以对执行 arctan 函数所需的数学运算进行编程。  不过、使用 PGA411-Q1可能仍然更容易、因为这样可以提供直接的角度信息、而无需执行后端 MAT 功能。