请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1210MB-EVM 主题中讨论的其他器件: AMC1210、 LM3S3748、 PGA411-Q1
工具/软件:Linux
您好!
是否可以在反馈更大的解析器应用中像 SPI 器件那样使用 AMC1210MB-EVM 板?
谢谢
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
是否可以在反馈更大的解析器应用中像 SPI 器件那样使用 AMC1210MB-EVM 板?
谢谢
此致
您好、Tom、
我需要制作伺服环路原型来控制传动器的位置。
我想使用和评估 AMC1210MB-EVM 模块来测量传动器的位置、因为我还没有制作电路板的预算。
我正在寻找一种方法从该模块周期性地读取位置。
我的伺服板在 Linux 下、配备了 SPI 和 USB 端口。
因此、我想知道我是否可以在不使用德州软件的情况下控制您的模块、但最好使用为 Linux 提供的 USB 驱动程序或 SPI 通信。
提前感谢。
尊敬的 Vincent:
出厂时、AMC1210MB-EVM 确实使用低级固件对其闪存进行了编程。 软件的后端是 LabView、有一个 STYX 层在硬件和 PC 之间进行通信。 如果您可以找到适用于 LMS3748的 Linux 驱动程序、则可以对执行 arctan 函数所需的数学运算进行编程。 不过、使用 PGA411-Q1可能仍然更容易、因为这样可以提供直接的角度信息、而无需执行后端 MAT 功能。