This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J10EVM:用于 KC705和 DAC38J84编程的固件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/700260/tsw14j10evm-firmware-for-kc705-and-dac38j84-programming

器件型号:TSW14J10EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J84

您好!

我设置了 DAC38J84、TSW14J10和 KC705。 我对 KC705编程有几个问题。  

我遵循的顺序是

使用 DAC_GUI 配置 DAC

通过 Vivado 对 KC705进行编程

当我启动 TI HSDC 专业版时、在 DAC 下拉列表中、我看到一些 DAC_LMF 配置。 如果我选择其中一个、则会要求更新固件。 此固件的用途是什么?  我知道.SVF 文件只是 FPGA 配置文件。 如果是、即使在通过 Vivado 配置 FPGA 之后、我是否需要创建.SVF 文件并通过 HSDC 进行下载?   

HSDC 是否还可用于捕捉 DAC 输出(我认为它用于生成 DAC 的图形)?

谢谢、

Yogitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogitha、

    如果您计划在该设置中使用 HSDC 专业版、则必须 使用 HSDC 专业版软件随附的.SVF 文件。 只要在 TSW14J10EVM 和 KC705板上的 JTAG 连接器之间连接带状电缆、就不需要 Vivado 加载固件。 HSDC 专业版将为您加载此内容。

     您将哪些源代码与 Vivado 搭配使用?

    DAC 输出是模拟信号。 HSDC 专业版只能向 DAC 发送数字数据或从 ADC 采集数字数据。

    您是否遵循 TSW14J10EVM 用户指南中的说明?  

    此致、

    Jim