This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7865:建议输入引脚上的电容值和共模噪声保护

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698046/ads7865-recommended-the-value-of-capacitance-at-input-pin-and-protection-for-common-mode-noise

器件型号:ADS7865

大家好

如果我们问 ADS7865、您会介意吗?


输入引脚上的电容值建议值是多少?
我们的以下认可是否正确?
RC 反冲滤波器中的电容器 通常 比采样保持电容器大10倍以上、以便为采样保持提供瞬时电荷传输、
并最大限度地降低电荷反冲的影响。
->2pF×10 =大于20pF?
客户的状况是遵循的
结构:缓冲放大器-> RC 滤波器-> ADC 输入
输入典型值:单端

作为此问题的背景、我们的客户在输入电容下从2200pF 变为220pF。
根据转换时序、数据会减少、那么它是否也取决于时间常数?


我们的客户测试了±2.0kV/10分钟的共模噪声测试。
因此、它发生了突然变化(减少数据)现象。
如果您有测量共模噪声的方法(电路、布局、扼流圈?)、您能否与我们分享?
客户希望知道它作为参考。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

      SAR ADC 的 RC 反冲滤    波器选择取决于多种因素、包括 SAR ADC 内部采样保持电容的值、采集时间和使用的驱动器放大器。  在 大多数情况    下、使用仿真来优化完整的放大器、RC 反冲滤波器和 SAR ADC 电路。  完整的驱动器放大器电路和 RC 反冲滤波 器需要保持稳定 并 在允许的采集时间内保持稳定。  反冲滤波器的建议电容值为10倍或20倍 、这是一条经验法则、仅用作设计过程的起点、在某些情况  下、该电容值在电路优化期间进行调整(优化可通过仿真进行)。

    我们提供了一系列有关此主题的视频。 涵盖驱动 器放大器选择以及使用 TINA Spice 仿真进行 RC 反冲滤波器选择的 TI 高精度实验室:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    如果可以、请提供原理图和/或让 我们知道客户正在使用的驱动器放大器、应用所需的最大采样率以及  所需的确切 ADS7865配置、我们可以为驱动器电路提供建议。

    关于问题(2)、 我没有对 ADS7865执行共模测试;如果您具有客户所需的特定测试条件、 我可以查看 是否  有相关的参考设计示例。

    谢谢、此致、

    Luis Chioye   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis San

    非常感谢您的回复!
    我们将使用 E2E 私人消息向您发送详细信息。
    因为电路数据包含客户的机密内容。
    那么、您能给我们建议吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好、

    感谢您提供原理图。 我将通过 E2E 私人消息继续此查询。

    谢谢、
    此致、

    Luis Chioye