This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:GUI 未运行

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900, AFE4900EVM, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697903/afe4900evm-gui-not-running

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900AFE4490

大家好、

我的客户的 GUI 存在以下问题、请在下面查看他的查询:

首先、我遵循了开发人员指南《AFE4900评估模块的 sbaud296》中描述的安装步骤。

完成软件安装后、我安装了 USB 驱动程序- PC 将 COM 端口识别为 AFE44xx EVM、并且软件工作了一次。
第一个问题开始当我第二次尝试打开软件时,弹出以下错误信息:

单击 OK (确定)后、将弹出下一条错误消息:

我尝试重新安装软件、但仍会弹出相同的错误消息。

我还尝试更新在 NI 论坛中为第二条错误消息编写的.NET 框架、但.NET 是最新的。

因为一旦我决定在另一台笔记本电脑上试用该软件、该软件就能正常工作。

第二个问题是、在另一台笔记本电脑中、软件开始正常工作后、它无法识别我们拥有的两个 AFE4900EVM 中的任何一个、即使 PC 确实将 COM 端口识别为 AFE44xx EVM。

在这种情况下会弹出一个器件通信错误、如开发人员指南的图36所示:

如果我单击"Continue in Simulation"、软件会在仿真模式下启动、我们不会在另一台笔记本电脑上遇到第一个问题。

我希望我们能够快速解决这两个问题、并开始工作和评估 AFE4900。

提前感谢。  

尊敬您:

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    此错误是由于缺少.NET 框架所致。
    请参阅用户指南的第9.5节、了解解决此问题的方法。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!
    我意外点击了"解决我的问题"、抱歉。
    事实上,我的客户没有解决这个问题,他们甚至用 win10操作系统检查了更多的计算机,他们得到了相同的错误消息。 您是否熟悉 Win10上的问题? 还有其他权变措施吗?
    第二、就寄存器而言、有从 AFE4490到 AFE4900的迁移指南。
    它们的工作方法是通过 SPI 进行通信、一旦它们具有 FIFO_RDY 标志、它们就希望读取数据。

    提前感谢
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    下面是有关 Windows 10 PC 中 USB 驱动程序安装的文章。
    e2e.ti.com/.../460543

    但是、由于缺少.NET 框架、此问题看起来很像。 您的客户能否验证他们是否具有正确版本的框架。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、

    客户使用 他们的 IT 人员成功解决了这个问题、

    他们发现、对于 EVM 软件等未知软件、可能有一个程序阻止了对.NET Framework 3.5的访问。

     非常感谢您的支持、非常感谢。

    此致、

    Shai