This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:采样率

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699698/ads131a02-sampling-rate

器件型号:ADS131A02

你(们)好

问题是、ADS131A02是否同时在两个通道上提供不同的采样率?
或者以不同的方式提问、同步采样是否意味着两个通道始终以相同的采样率工作?

此致、
竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuzawa-San、您好!

    您对采样率(即实际采样发生的时间)或数据速率(即最终用户可获得数据的频率)有何疑问? 我提出这一问题是因为人们经常将这两者与 Δ-Σ 转换器混淆。 无论采用哪种方式、采样都是同时进行的、这意味着两个通道同时对各自的输入进行采样。 您不能通过任何寄存器配置来更改它。 同样、两个通道的数据速率(最终样本提交到输出的频率)是固定的。 CLK1和 CLK2寄存器不允许您对不同的数据速率/通道进行编程。 我希望这能帮助大家清理问题、祝您度过一个愉快的周末!