This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:输出选择

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900, PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699963/pga300-output-select

器件型号:PGA300
主题中讨论的其他器件:PGA900

大家好、

我有一些我想知道的东西。

我可以选择数字和模拟输出、如何选择电流输出?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    通过更改 OP_STOP_CTRL 寄存器来选择电流输出模式、以启用该模式:

    对于电流模式、您必须将位0-2设置为0、将位3设置为1。 必须在 EEPROM 中设置该值、否则器件将在复位时返回电压输出模式。

    请参阅此 TI 参考设计、了解支持电流输出模式所需的电路设计:  

    PGA300和 PGA900数据表还提供了应用指南、其中包含设计电流模式输出级时参考的示例原理图。

    此致、