This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4403 EVM GUI Windows 10

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699790/afe4490-afe4403-evm-gui-windows-10

器件型号:AFE4490

您好!

我无法在 AFE4490模块与 AFE GUI 之间建立连接、但在设备管理器中检查 USB 时、也会识别 USB、并禁用数字签名  

问题出在哪呢?

有人能帮我解决这个问题吗

此致、

Manasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manasa、

    设备管理器中硬件的 COM 端口说明应为"AFE44x0SPO2-FE EVM"。
    有关详细信息、请参阅用户指南的第3.3节和图12。

    在 Windows 10上、硬件自动分配为 USB 串行设备。 如果是这种情况、请右键单击并选择 Update Driver Software、然后选择"Let me pick from a list of devices..."(让我从设备列表中选择...) 选项。 单击"拥有磁盘"、然后浏览并选择驱动程序。
    这将解决该问题。

    如果问题仍然存在、请在"Device Manager (设备管理器)"中附加 COM 端口的快照以及 GUI 中的错误消息。