This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004QEVM:通过 LabVIEW 平台与 FDC1004QEVM 模块进行通信的方式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC2214, FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698336/fdc1004qevm-way-to-communicate-with-fdc1004qevm-module-with-labview-platform

器件型号:FDC1004QEVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004FDC2214FDC1004EVM

您好、 Evgeny Fomin

您是否有机会发布 FDC1004的 LabVIEW 文件您说过您会在上面的主题中发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    FDC1004 LabVIEW 文件当前未发布。 我会问 Evgeny、如果有的话、他是否有这些可以分享的信息、并向您提供更新。 同时、我可以向您发送一条包含 LabVIEW 代码的私人消息、用于与 FDC2214 EVM 进行通信。 您应该能够按照原始线程中提到的步骤 Evgeny 与 FDC1004 EVM 进行通信。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    我们有几个不同的版本可用于与 FDC1004EVM 进行通信。 您能为我们澄清几点吗?

    1.您使用的是 FDC1004EVM 吗?

    2.如果是、您是否能够将其连接到我们的 OneUI GUI?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    键 Kristin、
    两个问题的答案都是肯定的。 我还能够使用我在线在其中一个线程中找到的 LabVIEW 文件、并且能够与 LabView 进行通信。 下面是几个问题
    如何根据寄存器的值计算电容? (使用 GUI 和 LabVIEW 代码时、我会看到不同的值、这些值来自线程)
    2.我不理解命令中的各种参数。 解释将帮助我将其编程到我的应用程序中
    如何更改采样率? (我需要与其他内容同步。 我不知道命令的值与采样率对应的值是多少)?
    如果您不想在这里讨论、您也可以给我发送私人信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    我将通过私人消息与您进一步沟通 LabVIEW 代码、并关闭此主题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    粗鲁的不是我得到的所有私人通信。 我想谢谢