This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121C085:上电复位

Guru**** 2553310 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC121C085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/696177/dac121c085-power-on-reset

器件型号:DAC121C085

大家好、

客户使用 DAC121C085。 在其应用场景中、机器电源有时会经常断电和上电。 那么、在某些情况下、器件将工作错误。 因此、如数据表中所述、上电复位必须确保 VA 从低于200mV 上升。 它似乎是相关的。

因此、客户的问题是:

1)如何避免这种上电复位故障、或者我们是否有一些权变措施?

2)我们是否有其他 DAC 器件、是否无需确保正确的上电复位必须小于200mV

此致

刘罗宾   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    感谢您的查询。 我怀疑这里有一些电源去耦问题。 请上传原理图吗? 如果您不想公开上传、您可以向我发送朋友请求、然后将其作为私人邮件发送。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、  

    我问客户、但他没有回复我。  

    或者、您能否提供一个一般性说明、我们是否有其他解决方案、不需要低于200mV 的电源? 或者、我们如何确保这种电路设计?  

    此致

    刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    可以通过在 DAC 的电源引脚上使用0.1uF 和10uF 电容器来解决该问题。 请确保0.1uF 电容器靠近器件引脚放置。 如果电源与系统上其他有噪声的器件和电路共享、最好在0.1uF 电容器之前将铁氧体磁珠与电源串联。 因此、顺序应如下所示:

    电源--> 10uF -->铁氧体磁珠--> 0.1uF --> DAC 电源引脚

    如果电源噪声是跨导耦合的、那么这应该可以解决问题。 如果它通过静电或电磁等其他方式进行耦合、则应查看布局并确保 DAC 具有其他隔离此噪声的方法、例如 EMI 屏蔽等

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Uttam、

    重新打开此 TT。 请参阅附件、了解原理图和波形捕获。

    波形是 Vcc。 在断电大约1.2秒后、然后加电后、将会发生该问题。

    那么、如何避免这种情况呢?

    此致

    刘罗宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    为了找出根本原因、我建议拆下 DAC 和 ADC、然后检查电源输出。 如果清洁、请逐个安装、并在每种情况下检查电源。 这样、我们就能够找到此问题的根源。

    此致、
    Uttam