This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20EVM:FMC 兼容性:LPC 或 HPC、还是两者兼而有之?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699841/ads54j20evm-fmc-compatility-lpc-or-hpc-or-both

器件型号:ADS54J20EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J20

尊敬的支持团队:

我想知道是否可以将配备 FMC LPC (低引脚连接器)连接器的基于 FPGA 的电路板连接到此 ADS54J20评估板。

谢谢、此致、

Mathias Hilaire

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathias、

    除非 LPC 的串行器/解串器通道在至少 FMC 引脚 A14/A15上布线、并且 D4/D5上的基准时钟、 G9/G10上的 SYSREF 和 G12/G13上的 SYNC、否则答案是否定的 我不知道您打算使用什么 FPGA 板、但我查看的所有 FPGA 板在 LPC 上都没有这些信号。

    此致、

    Jim