This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44:JESD204b 链接 d21.5测试不正确

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698879/adc32rf44-jesd204b-link-d21-5-test-is-not-correct

器件型号:ADC32RF44

大家好、我使用一个 adc32rf44 ADC 转换器时遇到了一些问题。

1) 1) JESD204B IP 接收不是 b5b5b5b5、某些 LAN 数据是 b5b5b5b5、但将32rf44设置为 d21.5测试模式。时、某些 LAN 数据是4a4a4a,

2)数据表描述了将32rf44设置为8224模式时 LSB DATA[1:0]为零,、但我恢复数据 LSB DATA[1:0]不是零。e2e.ti.com/.../2000m_5F00_sample_5F00_8224.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8224_5F00_mode_5F00_conf_5F00_file.cfgUser、

    我将研究第一个问题。 对于第二个问题、当我在8224模式下加载带有附加配置文件的 ADC 时、在我的设置中 LSB 始终为0。 请将这些寄存器设置与您使用的设置进行比较。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。我根据您提供的.cfg 修改我的配置文件。测试结果粘贴到随附的文件中。

    这种现象是相同的。正如您看到的、用户数据是 ADC_datax、数据[1]不是零、所有数据[0]都是零。实际上、我的 ADC 数据[15:2]看起来是 OK。

    I USER DATA[15:2]计算 SFDR 为 OK.e2e.ti.com/.../config_2600_result.pdf