This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDCCOILEVM:WEBENCH 线圈设计器 EAGLE 一致性问题

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: LDCCOILEVM, LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698700/webench-tools-ldccoilevm-webench-coil-designer-eagle-consistency-issues

器件型号:LDCCOILEVM
主题中讨论的其他器件: LDC1614

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 Webench 线圈设计器从 LDC 参考线圈组中重新创建线圈 Q、因为我正在尝试在 Eagle 9.0.1中的设计中实现它。

导出文件时、我没有得到原理图(尽管 readme.txt 提到使用它)、并尝试使用返修和 SCR 将线圈放入我的设计中、但它不起作用。
我在不同的线程中使用 LDC1000.zip 执行了这些步骤、但这仅为我提供了9个"原理图和电路板不一致"的一致性错误。
我还尝试使用 Eagle 7.1.0、但没有成功、它也给出了相同的错误。

此外、当我下载 LDCCOILEVM 设计文件以通过光绘文件将线圈 Q 的原理图导入 Eagle 时、似乎缺少一些东西来使其正常工作?

我需要做什么来解决此问题?

此致、

Ricardo A. Rodrigues

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    很抱歉、您在使用 Webench 工具时遇到问题! 我已通知 Webench 团队、他们应该能够帮助您解决问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    请通过单击线圈设计器工具中的"共享设计"链接来共享您正在进行的设计、以便我们可以调试和修复该问题。

    此致、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    下面是我正在进行的线圈设计: webench.ti.com/.../

    它与 LDC 基准线圈的线圈 Q 相同、专为 LDC1614指定

    此致、

    Ricardo A. Rodrigues

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    感谢您分享设计。 我能够从 WEBENCH 线圈设计器导出、并能够导入 Eagle v7.2。  

    如上所示、线圈为4层、因此需要3个通孔。 由于中心没有足够的空间、因此放置了一个过孔、两个过孔位于中心。 线圈连接到电容器。 未导出此线圈的原理图。 自述文件将在将来更新。  

    谢谢、

    Pradeep