This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:谐振调节电容器电压要求

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699348/pga450q1evm-resonance-tuning-capacitor-voltage-requirement

器件型号:PGA450Q1EVM

尊敬的 Akeem:

我的 EVM 包含以下组件规格、

upLIFT:1:1:15比率和4.2mH 固定线圈

采用推挽配置的 upLIFT @ 4.8V VREG

传感器电容:1400pF 和160Vpp @58kHz

突发脉冲:18个脉冲@每2秒一次

需要为调谐电容器选择多少电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:
    我建议您选择额定电压至少为100V 的调谐电容器。