This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8691:ADS8691:是否可以将 ads8691外部基准电压设置为默认模式? 因此,我看到 ads8691数据表显示它是内部基准默认值,但我希望在器件上电时将外部基准用作默认值吗?

Guru**** 2509465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8691, ADS8900B, TIDA-01333, TIDA-00764, OPA192, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698406/ads8691-ads8691-if-could-i-set-the-ads8691-external-reference-voltage-as-the-default-mode-thus-i-see-the-ads8691-datesheet-show-it-is-inside-reference-as-default-but-i-want-use-outside-reference-as-fefault-when-power-on-the-d

器件型号:ADS8691
主题中讨论的其他器件: ADS8900BTIDA-01333TIDA-00764OPA192

ADS8691:是否可以将 ads8691外部基准电压设置为默认模式? 因此 ,我看到 ads8691数据表显示它是内部基准默认值,但我希望在器件上电时将外部基准用作默认值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:ADS8691

    ADS8691:当 ads8691输入引脚 即将到来时,输出具有 DC2.5V VBB,如何消除它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您在 E2E 论坛上提出问题。

    正如您在 ADS8691数据表中看到的信息、当器件加电时、默认启用内部基准、 但是、可通过将 RANGE_SEL_REG 寄存器的 INTREF_DIS 位编程为逻辑1来使用外部电压基准、从而在器件加电后禁用内部基准源。

    当您的 ADS8691器件的输入为浮动时、 将观察+/-3Vref 输入范围内与2.5V 直流相关的转换代码、因为该 ADC 集成了一个包含可编程增益放大器(PGA)的模拟前端电路、并且前端信号调节在内部偏置至适当的共模电压电平、以确保内部 ADC 正常运行。 当输入不悬空或存在可用信号时、将不会在输出上观察到该偏置电压。

    如果不想在此特定情况下看到该电压、可以使用以下几种解决方案:

    1. 使用前端放大器,这是最佳解决方案,因为放大器的输出可以在输入悬空时将 ADC 驱动至接近0V。

    2.使用下拉电阻 器(Rp、如下例所示)、它将具有 ADC 输入的分压电压、并结合 ADC 的1Mohm 恒定输入阻抗、下拉电阻器的较小值、分压电压较低以及输入悬空时的代码。

    如果您的系统中使用了多通道、 则可以使用同步采样差分输入 ADC、请告诉我这是否是您的应用。

    谢谢。


    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    前端放大器将是更好的选择
    2.下拉可能会出现其它问题
    始终需要同时采样、ADS8900B 是我的首选、使用 ADS8691只是因为它很简单、只有一个功率需求、如果添加前端放大器、则需要额外的两个功率需求

    我正在阅读 TIDA-00764和 TIDA-01333、AIN_GND 和 GND 之间的374欧姆电阻 VS 0欧姆是一种迷你不同、为什么?

    OPA192的直流输出阻抗高达3k Ω! 这是另一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    ADS8900是单通道 ADC、不是同时采样 ADC。 我问您的原因是、如果您的电路板上需要多通道并且不需要通道隔离、 我们很快就会推出 ADS8588S 的差分版本、这是一款8通道输入 ADC、 我们可以根据 此器件提供一种输入浮动解决方案、无需运算放大器和下拉电阻器。

    建议为此 ADS8691使用平衡输入 RC 滤波器、请参阅 ADS8681EVM 用户指南、该电阻器可能不是0欧姆、并且可以根据  RC 滤波器的预期截止频率进行选择。

    此致

    戴尔