This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:使用 PCB 另一侧的铜层测量与 Cu 目标之间的距离。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/699503/ldc1612-measuring-a-distance-to-cu-target-with-cu-layers-on-the-other-side-of-the-pcb

器件型号:LDC1612

您好!

我们的应用需要在单个 PCB 上结合使用电感式和电容式感应。

我们考虑使用4层 PCB。 我们可以使用的面积约为18mm x 100mm。 由铜箔(或其他材料?)制成的目标 与 PCB 顶部的距离为5mm、对于单通道解决方案、我们可以实现的最大尺寸也是18mm x 100mm。 我们还在考虑双通道解决方案、其中包括一个由目标铜覆盖的电感器和另一个未覆盖的电感器、用于补偿温度影响。

层数为:

顶部和内部1 - LDC1612的电感器

Inner2和底部-电容式触控传感器的电极。

您是否认为电感和电容技术的这种组合是可以实现的?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    在 PCB 层叠的同一区域同时使用电感式传感器和电容式传感器是不可行的。 在设计 PCB 电感器时、我们建议在其上方和下方的所有层上将铜从电感器上凹入。 这样、这些金属层中就不会形成涡流、这会显著降低传感器的电感和灵敏度。 我们还建议防止线圈边缘周围导电材料的任何封闭路径。 您可以在 LDC1612数据表的第10节中阅读有关此内容的更多信息。 您需要在 PCB 上为电感式传感器和电容式传感器分别放置许多区域。

    此致、