This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:在 Win10笔记本电脑上安装 AFE4490EVM 时出现 USB 连接问题

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698892/afe4490spo2evm-usb-connection-problem-when-installing-afe4490evm-on-a-win10-laptop

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4405

大家好、我在安装 AFE4490EVM 时遇到问题。

我安装  了 AFE44x0SPO2EVM GUI 和用户手册中的其他步骤、以升级 EVM 的 FW。

完成这些步骤后、我仍然无法成功连接 EVM

  

因此、我检查了笔记本电脑上的 USB 设备列表、发现我的笔记本电脑(运行 Win 10操作系统的 Thinkpad T470)无法识别 AFE4490EVM。

因为列表中没有名为"AFE44x0SPO2EVM"或"MSP430-USB 示例"的器件。

如何正确安装 USB 驱动程序并通过 AFE44x0SPO2EVM GUI 成功连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chang、

    欢迎来到 e2e 论坛。

    下面是在 Windows 10 PC 中安装 USB 驱动程序的链接。
    e2e.ti.com/.../460543

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您提供的帖子。 连接运行良好。

    顺便说一下、AFE4405 EVM 是否在 AFE44x0 EVM USB 驱动程序下工作?