This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:FDC1004是否使用桥电路测量电容?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/697873/fdc1004evm-is-the-fdc1004-measuring-capacitance-using-bridge-circuits

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004

FDC1004是否使用桥电路测量电容?

如果没有、我想知道 FDC1004是如何测量电容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴俊

    FDC1004使用开关电容器架构、此 博文对此进行了进一步说明

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  

    연구에 있어 꼭 필요한 내용이었는데 이렇게 친절히 알려주셔서 정말 감사합니다 μ A。  

    행복한 하루되세요!