This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1000:对于 ADC12D1000、谐波振幅过大

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698208/adc12d1000-harmonic-amplitude-too-large-for-adc12d1000

器件型号:ADC12D1000

HHI 团队、

客户使用 ADC12D1000。  采样率设置为2GHz。 输入信号频率为30MHz。  

使用 I/O 并行配置模式。 向输入端口添加30M 带通。  

客户使用 wavVision 导入 FPGA 捕获的数据、并使用 MATLAB 分析数据。  

他发现   二次谐波和三次谐波的振幅太 大。 电源 时钟和输入信号正常。  

请检查附件。 它们是  wavVision 和 MATLAB 中的数据。

您是否会解释   为什么二次和三次谐波的振幅太 大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mickey
    最可能的问题是带通滤波器没有足够的30MHz 谐波频率抑制。 是否可以提供滤波器的规格?
    滤波器和 ADC 输入之间的信号路径也可能存在一些会降低谐波性能的问题。 能否提供从单端信号输入到差分 ADC 输入的原理图?
    最终可能是 ADC 校准不是最佳的。 应在 ADC 上电、配置和计时并达到接近最终工作温度的裸片温度后执行命令校准。
    请与客户探讨这些不同的可能性。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mickey
    您是否有客户对此进行过更新?
    可以共享原始数据文件、以便我可以在 HSDC Pro 中自己进行分析吗?
    此致、
    Jim B