This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871:精密数据转换器论坛

Guru**** 2383050 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8871, TS5A3166-Q1, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/698670/dac8871-precision-data-converters-forum

器件型号:DAC8871
主题中讨论的其他器件: TS5A3166-Q1TINA-TI

您好!

我正在构建一个包含 DAC8871的电路。 根据数据表第16页、建议将 CS (片选)引脚通过上拉电阻器连接到 VDD。

我想使用 Raspberry Pi GPIO 引脚来控制 CS。 为了确保正确启动、我想将 CS 连接到 VDD、如数据表中所述、并使用模拟开关或 FET 来控制 CS 引脚。
我以前使用过 MOSFET 作为开关、但从未使用 过 TS5A3166-Q1这样的模拟开关。 它应该与下面的电路类似。 遗憾的是、模拟开关或类似产品没有 TINA-TI SPICE 模型。

我的问题是、这将起作用、以及如何连接模拟开关的引脚、以在图像中产生这种情况。

此致、

Dukel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dukel:

    我不知道您需要实施该开关。 一个到数字电源电压的简单10k Ω 上拉应该是可以的。 一旦 MCU 初始化、您就可以非常注意引脚的状态为高电平。 此外、您还可以将 GPIO 连接到 RST 引脚、只需在系统初始化后向 DAC 发出上电复位、这将确保清除启动问题(如果有)。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    因此、我可以像下图那样直接连接它。 其中 SW-SPDT1是 GPIO、设置为0或3.3V。 在我的情况下、VDD 3.3V 和 GPIO 都来自同一个电源(Raspberry Pi)、但如果 VDD 连接到另一个电源并且略为或略小于10、那么 GPIO (3.3V)不会有任何耗散?  

    此致、

    Dukel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dukel:

    是的、电源/GPIO 之间会有一些电流流动、但受10kΩ Ω 电阻器的限制。  即使 GPIO 为0V、也有330µA μ A 的电流流入引脚。  您还可以增大电阻器值以减小该值。  此外、如果 GPIO 处于高阻态(输入)、上拉电阻器的作用是将该状态设置为高电平。

    谢谢!

    Paul